DOCA0356DE-01

Abmessungen der Freiräume

Aus Gründen der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) wird empfohlen, ein Schütz in einem Abstand von mehr als 100 mm (3.93 in) von der LTMT main unit und vom LTMT expansion module zu montieren.

Die Abstände des Schützes von der LTMT main unit und vom LTMT expansion module sind unten dargestellt:

Weitere Informationen zu Abständen finden Sie im Okken und BlokSeT Communications Cabling and Wiring Guide (auf Anfrage erhältlich).

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.