Fehlerbehebung
Selbstdiagnosetests
Die LTMT main unit führt beim Einschalten und während des Betriebs Selbstdiagnosetests durch. Im Folgenden werden die Schritte beschrieben, die als Reaktion auf einen erkannten Fehler zu unternehmen sind:
| Typ | Erkannter Fehler | Aktion |
|---|---|---|
| Schwerwiegender geräteinterner Fehler |
Kommunikationsfehler mit Sensormodul erkannt |
1. Vergewissern Sie sich, dass das RJ11 LTMT9RJ105, LTMT9RJ1015 oder LTMT9RJ102 hinzugefügt wurde und ordnungsgemäß zwischen LTMT main unit und Sensormodul angeschlossen ist. 2. Prüfen Sie das erkannte LTMT Sensor Module auf der Registerkarte Mein Gerät des TeSys Tera DTM. 3. Tauschen Sie das RJ11 LTMT9RJ105, LTMT9RJ1015 oder LTMT9RJ102 aus und prüfen Sie erneut. 4. Suchen Sie nach einem losen Anschluss des Kabels LTMT9RJ105/LTMT9RJ1015. 5. Tauschen Sie das Sensormodul aus und prüfen Sie erneut. 6. Tauschen Sie die LTMT main unit aus. |
|
Kommunikationsfehler mit LTMT expansion module erkannt |
1. Prüfen Sie die Gerätekonfigurationseinstellungen für das LTMT expansion module. Prüfen Sie das erkannte LTMT expansion module auf der Registerkarte Mein Gerät des DTM. 2. Vergewissern Sie sich, dass das RJ45 LTMT9RJ401 ordnungsgemäß zwischen LTMT main unit und LTMT expansion module angeschlossen ist. 3. Tauschen Sie das RJ45 LTMT9RJ401 aus und prüfen Sie erneut. 4. Tauschen Sie das LTMT expansion module aus und prüfen Sie erneut. 5. Tauschen Sie die LTMT main unit aus. |
|
|
Konfigurationsfehler erkannt |
1. Prüfen Sie die Gerätekonfigurationseinstellungen für das LTMT expansion module und das CT-Sensormodul. 2. Prüfen Sie das erkannte LTMT expansion module auf der Registerkarte Mein Gerät des DTM. 3. Berichtigen Sie die Konfiguration und prüfen Sie erneut. |
|
|
Innentemperatur hoch |
Tauschen Sie die LTMT main unit aus. |
|
|
Geringfügiger geräteinterner Fehler |
– |
Wenden Sie sich an das Supportteam von Schneider Electric. |