端子加长连接片

危险
电击、爆炸或弧闪危险
  • 若使用端子加长连接片,必须安装相间隔板。
  • 对于直型端子加长连接片,必须安装绝缘隔板或定制的纤维绝缘板。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

端子扩展器用于扩展开关的连接可能性。

使用端子加长连接片随附的螺钉将端子加长连接片拧到开关上。

下表列出了直型端子加长连接片:

开关

极数

直型端子加长连接片

Frame 250:100-250 A

3P

LV429263

4P

LV429264

下表列出了折边型端子加长连接片:

开关

极数

折边型端子加长连接片

Frame 250:100-250 A

3P

LV429308

4P

LV429309

Frame 630:320-630 A

3P

TPSCON55

4P

TPSCON56

相关安装信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:

  • TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 100–250 A:GEX2525501

  • TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 320–630 A:GEX2525601

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?