LCD 显示屏的主页

标签

描述

功能

1

快速浏览

当前页的名称

2

快速浏览

打开“快速浏览”菜单,查看 ATSE 的一般信息

3

设置和操作

打开“设置和操作”菜单,以进行调试和设置

4

测量

打开“测量”菜单以检查电源状态的详细信息

5

状态

打开“状态”菜单,查看 ATSE 状态(包括事件日志)

6

时间图标

用于显示时间

7

当前时间

在发生电源故障后需要复位的时间

8

切换模式

八个控制模式:

  • 自动模式 (AT)

  • 测试模式

  • 通讯模式

  • 自发切换模式

  • 本地控制模式

  • 切换禁止模式

  • 强制关闭模式

  • 消防模式

  • 手柄切换模式

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?