报警

当触发了报警时,会忽略所有其他报警,且报警 LED 应始终亮起,直到报警被确认。

注: Modbus 将持续提供其他报警。

报警的清除/确认方法如下:

  • 对于 TransferPacT Remote,通过在现场复位 RTSE 来取消报警。

  • 对于 Automatic HMI,将介电开关置于 TEST 位置,然后将其再次置于 RUN 位置,以重启控制器,清除/确认报警。

  • 对于 Active Automatic HMI,当触发了报警时,HMI 将弹出报警屏幕。页面上将显示一个 图标,表示有活动状态的报警。

如要检查和清除 Active Automatic 上的报警,请执行以下步骤:

  1. 设置和操作页面,然后按确定

  2. 输入密码以打开“设置和操作”页。

  3. 选择操作子页。

  4. 向下按钮,然后选择报警确认

  5. 单击屏幕上的确定按钮。

注: 如要打开“设置和操作”页,需要使用密码。

报警消息

报警代码

报警消息

LCD 显示

1

位置报警:切换到 A 时出错

切换到 A 失败

2

位置报警:切换到 N 时出错

切换到 N 失败

3

位置报警:切换到 OFF 时出错

切换到 OFF 失败

4

位置报警:切换到无效位置

位置无效

5

位置报警:内部错误

内部错误

6

位置报警:非预期位置

非预期位置

10

电源 I 相位旋转错误

SI 相位旋转

11

电源 II 相位旋转错误

SII 相位旋转

12

不支持的设备 RS 报警

不支持的设备 RS

位置报警:切换到 A 时出错

  • 事件代码:1

  • 事件类型:报警。

  • 默认:始终启用。

  • 描述:当 TSE 无法切换到备用电源时,将发出报警。

  • 原因:机构堆叠或电子部件故障。

  • 诊断和修复:请联系现场服务人员。

位置报警:切换到 N 时出错

  • 事件代码:2.

  • 事件类型:报警。

  • 默认:始终启用。

  • 描述:当 TSE 无法切换到正常电源时,将发出报警。

  • 原因:机构堆叠或电子部件故障。

  • 诊断和修复:请联系现场服务人员。

位置报警:切换到 OFF 时出错

  • 事件代码:3.

  • 事件类型:报警。

  • 默认:始终启用。

  • 描述:当 TSE 无法切换到 OFF 位置时,将发出报警。

  • 原因:机构堆叠或电子部件故障。

  • 诊断和修复:请联系现场服务人员。

    .

位置报警:切换到无效位置

  • 事件代码:4.

  • 事件类型:报警。

  • 默认:始终启用。

  • 描述:当 TSE 频繁切换时,将发出报警。

  • 原因:意外操作或控制器故障。

  • 诊断和修复:请联系现场服务人员。

    .

位置报警:内部错误

  • 事件代码:5

  • 事件类型:报警。

  • 默认:始终启用。

  • 描述:当 TSE 无法切换到 OFF 位置时,将发出报警。

  • 原因:机构堆叠或电子部件故障。

  • 诊断和修复:请联系现场服务人员。

    .

位置报警:非预期位置

  • 事件代码:6

  • 事件类型:报警。

  • 默认:始终启用。

  • 描述:当微动开关全部闭合时,TSE 可能导致两个电源短路,同时将发出警报。

  • 原因:焊接问题,或者微动开关故障。

  • 诊断和修复:请联系现场服务人员。

电源 I 或 II 相位旋转故障

  • 事件代码:10、11。

  • 事件类型:报警。

  • 默认:已启用(对于中国市场,则为禁用状态)

  • 描述:当出现相序旋转(如从 A-B-C 变成 C-B-A)时,如果启用了此功能,那么将发出报警。

  • 原因:首次连接主电路或更改主电路连接时,出现了安装错误。

  • 诊断和修复:仔细检查主电路的相序,或者联系现场服务人员。

不支持的设备 RS 报警

  • 事件代码:12。

  • 事件类型:报警。

  • 默认:始终启用。

  • 描述:如果将旋转开关连接到工作电压为 208-250 V 的 Frame 250、630 或 800 TSE,则会触发报警。

  • 原因:工作电压为 208-250 V 的 Frame 250、630 或 800 TSE 不支持旋转开关。

  • 诊断和修复:移除旋转开关(如果它已连接),或者联系现场服务人员。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?