介电测试

介电测试开关

注意
设备损坏风险
  • 进行介电测试之前,请将介电开关置于测试位置,以关断控制器。
  • 介电测试结束后,请将介电开关置回运行位置,以接通控制器。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。

控制器上的介电开关用于在执行介电测试和安装附件之前断开控制器。介电开关的断开需要同时用到这两个位置的功能。开关的箭头位置指示在执行介电测试时控制器需要处于已断开(测试)还是已连接(运行)状态。

介电测试的步骤如下:

  1. 插入螺丝刀,逆时针旋转,使其进入测试位置。

  2. 介电开关弹出后,执行介电测试。

  3. 插入螺丝刀,顺时针旋转介电开关,使其在介电测试结束后进入运行位置。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?