事件日志

TransferPacT ATSE 最多可记录 99 个事件的日志。如果超出这个事件数限制,则最新日志将覆盖先前的事件日志。LCD 和 Modbus 上的事件日志数量限制为:

  • LCD 只能显示最近 20 个事件。

  • Modbus 可显示所有事件。

按照以下步骤检查事件日志:

  1. 从主页中选择状态页,然后按确定按钮。

  2. 选择事件日志选项,然后按确定按钮。

  3. 选择 SI 回到正常模式

  4. 确定按钮,检查所选择的事件日志。

“事件日志”页说明

标签

描述

1

事件的时间。

注: 如果没有任何时间校准或 24 V 外部直流电源,在控制器长期关机后,定时器可能显示错误。

2

事件期间的电源状态。

3

事件代码。

4

事件期间的切换模式。

注: 无法复位事件日志。

事件日志列表

事件代码

LCD 显示

1

位置报警:切换到 A 失败

2

位置报警:切换到 N 失败

3

位置报警:切换到 OFF 失败

4

位置报警:切换到无效位置

5

位置报警:内部错误

6

位置报警:非预期位置

10

SI 相位旋转错误

11

SII 相位旋转错误

12

不支持的设备 RS 报警

30

发电机组无效

31

发电机组启动失败

40

有载测试不合格

41

空载测试不合格

42

有载测试合格

43

空载测试合格

50

SI 不平衡警告

51

SII 不平衡警告

52

SI 中性线位置错误警告

53

SII 中性线位置错误警告

54

SI 中性线丢失警告

55

SII 中性线丢失警告

70

SI 欠压

71

SII 欠压

72

SI 过压

73

SII 过压

74

SI 无电压

75

SII 无电压

76

SI 欠频

77

SII 欠频

78

SI 过频

79

SII 过频

80

SI 回到正常模式

81

SII 全部恢复

100

SI 电压超过 500 V

101

SII 电压超过 500 V

120

从 N 切换至 A

121

从 A 切换至 N

122

从 N 切换至 O

123

从 A 切换至 O

124

从 O 切换至 N

125

从 O 切换至 A

140

负载卸除输出

141

发电机组启动

142

发电机组停止

143

报警输出启动

144

报警输出停止

145

强制关闭

146

触发启动

147

触发停止

148

进入禁止模式

149

有载测试

150

空载测试

151

自发切换至 N

152

自发切换至 A

153

藉由通讯切换至退出

154

藉由通讯切换至 N

155

藉由通讯切换至 A

156

藉由通讯切换至 OFF

200

操作模式已更改

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?