本地控制模式

小心
设备损坏风险
通过 Active Automatic HMI 启用本地控制,可退出自动模式。
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。
注意
设备断电风险
如要重新进入 Auto 模式,请通过 Active Automatic HMI 或外置 HMI 禁用本地控制。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。

本地模式通过 HMI 激活(仅适用于 Active Automatic HMI)。它允许本地更改 TSE 的逻辑位置。如果此操作会损坏驱动系统,则将拒绝激活此开关。无法切换到不可用的电源。

注: 如果切换操作会损坏驱动系统(例如,两个电源都超出规定范围,TSE 拒绝切换)或者两个电源都在电磁阀的工作电压范围之外,则不会激活本地切换。

自动发电机组启动信号和负载卸除信号不适用于此模式。在这种情况下,在切换前,会验证目标电源的适用性,且不会考虑时间延迟。

通过本地控制切换至 N

此命令通过 HMI 发送。除关闭延迟外,没有其他时间延迟。

当正常电源在容许范围时,在收到相应命令后,开关将切换至正常电源。

通过本地控制切换至 A

此命令通过 HMI 发送。除关闭延迟外,没有其他时间延迟。

当备用电源在容许范围时,在收到相应命令后,开关将切换至备用电源。

通过本地控制切换至 O

此命令通过 HMI 发送。不得存在时间延迟。收到相应命令后,开关将切换至 OFF 位置。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?