Modo de control local
ATENCIÓN |
|---|
|
RIESGO DE DAÑOS EN EL EQUIPO
Habilite el control local a través de la Active Automatic
HMI para salir del modo automático.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
|
| AVISO |
|---|
|
Posible corte de alimentación del EQUIPO
Para volver a acceder al modo automático, deshabilite
el control local mediante la Active Automatic HMI o la HMI externa.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
|
El modo local se activa a través de la HMI (solo disponible para la Active Automatic: HMI). Permite cambiar localmente la posición lógica del TSE. El conmutador se negará a activarse si la acción daña el sistema de conducción. No se puede transferir a un origen no disponible.
La señal de inicio y la señal de deslastrado del grupo electrógeno automático no están disponibles en este modo. En este caso, la conformidad de la fuente de destino se verifica antes de la transferencia y no se tienen en cuenta las temporizaciones.
Control local a N
El comando se envía a través de HMI. No hay retardo excepto el retardo de apagado.
El conmutador pasa al funcionamiento normal después de recibir la orden correspondiente cuando la alimentación normal se encuentra dentro de la tolerancia.
Control local a A
El comando se envía a través de HMI. No hay retardo excepto el retardo de apagado.
El conmutador pasa al funcionamiento alternativo después de recibir la orden correspondiente cuando la alimentación alternativa se encuentra dentro de la tolerancia.
Control local a O
El comando se envía a través de la HMI. No debe haber retardo. El conmutador pasará a OFF (apagado) después de recibir la orden.
ATENCIÓN