在 OFF 位置从自动模式返回或启动

当开关处于 OFF 位置时,此状态为过渡状态,并会在以下两种情况下出现:

  • 从其他模式或从通电阶段进入自动模式。

  • 在关闭延迟 (T4) 结束时,ATSE 无法切换到 N 或 A,因为两个电源都已掉电 (24 V)。

在 U-U 和 U-G 配置中,将激活负载卸除功能,从 OFF 位置切换到 A 电源。

T12 是内部固定时间延迟。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?