DOCA0214ES–04

Retorno o inicio del modo automático en la posición Off (apagado)

Cuando el conmutador está en la posición OFF (apagado), este estado es provisional y se produce si se dan dos condiciones distintas:

  • Al acceder al modo automático desde otros modos o desde el encendido.

  • Finaliza el retardo de apagado (T4), el ATSE no puede cambiar a N o A debido a la pérdida de ambas fuentes de alimentación (con 24 V).

El deslastrado se activará de la posición OFF a la fuente A en las configuraciones U-U y U-G.

T12 es un retardo interno fijo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?