测试模式

测试模式用于仿真切换过程,其用途如下:

  • 测试 ATSE 的切换操作是否正常 - 有载测试

  • 测试发电机组 - 空载测试

  • 测试发电机组切换功能 - 有载测试

启动测试的方法

启动测试的方法有三种:

  • 通过 Active Automatic HMI 进行测试

  • 使用 TPCDIO07 模块通过 DI 进行测试

  • 使用 TPCCOM16 模块通过 Modbus 通讯进行测试

来自 HMI、DI 和 Modbus 的测试命令没有优先级之分。ATSE 将在接收到该命令时以任一方式执行操作。

测试正在进行时,ATSE 将忽略任何其他命令,直到收到退出测试的命令。

退出测试的命令应以与启动测试相同的方式发送。否则,ATSE 将不会做出响应。例如,如果通过 DI 模块启动测试,则必须也通过 DI 模块停止测试。

缺省测试时间

  • 缺省为无时限测试(无时长限制,必须手动停止测试)。

  • 如果选择有时限测试,则缺省持续时间为 30 秒。

测试时间范围

  • 1-1800 秒,步长为 1 秒。

  • 在 Active Automatic HMI 中按 ESC 键,可绕过时间延迟。

启动测试模式的前提条件

要开展测试,必须满足以下条件:

  • ATSE 处于自动模式。

  • 在 U-U 应用中,ATSE 处于正常位置。

  • 在 U-U 应用中,ATSE 处于备用位置。

  • 在 U-G 应用中,ATSE 处于正常位置。

  • 对于 U-U 应用,在测试前,A 电源应可用。否则,将触发报警。

注: 如果切换操作会损坏驱动系统(例如,两个电源都超出规定范围,TSE 拒绝切换),则不会激活有载测试。

在以下条件下,测试将中止:

  • 电源源 N 在 T7、T10、T2、T13 和 T14 延迟期间异常。

  • 被优先级更高的信号中断(请参阅控制模式 A-15 的优先级)。

  • 如果不处于 T8 和 T4 阶段,控制器将在收到停止请求后终止电流测试。

  • 有载测试失败。

空载测试

  • 此功能的目的是,检查发电机组是否可以在不中断电源的情况下启动。

    注:
    • 此测试不检查开关是否能够执行切换。

    • 该测试仅适用于 U-G 配置。

  • 当 ATSE 没有发电机组输出功能时,不应建议执行空载测试。

  • 只有带 HMI 的产品才能访问此功能,因为测试模式缺省值为“有载”。

  • 来自更高优先级的命令将中断测试过程。

有载测试

  • 此功能用于执行 ATSE 切换(当电源仍有效时),以确保系统仍能执行切换。U-U 和 U-G 配置都可用。

  • 当 ATSE 收到测试开始请求时:

    • 如果备用电源在规定范围内,ATSE 应根据切换延迟(T7、T2...)发起切换至备用电源。

    • ATSE 应记录测试开始事件。

  • 返回至 N 电源的两个条件:

    • ATSE 收到用户的停止请求。

    • 激活了测试定时器,且测试定时器的定时已结束。

U-U 有载测试的逻辑

U-G 有载测试的逻辑

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?