Mode Test

Le mode Test est une procédure permettant de simuler le processus de transfert dans le but suivant :

  • Test des actions de transfert normales pour l’ATSE - Test en charge

  • Test du générateur - Test hors charge

  • Test du générateur - Fonctions de transfert - Test en charge

Méthodes de démarrage du test

Il existe trois façons de démarrer le test :

  • Avec l'IHM Active Automatic

  • Via une entrée numérique (DI) avec le module TPCDIO07

  • Via la communication Modbus avec le module TPCCOM16

Il n'y a pas de priorité entre les commandes de l'IHM, de l'entrée numérique et de Modbus. L'ATSE réagit aux commandes de toutes provenances.

Lorsque le test est en cours, l'ATSE ignore toute autre commande jusqu'à ce qu'il reçoive la commande de sortie du test.

La commande de sortie du test doit être envoyée de la même manière que la commande de démarrage du test. Sinon, l'ATSE ne répond pas. Par exemple, si vous lancez le test via un module d'entrée numérique (DI), vous devez également arrêter le test via ce module.

Temps de test par défaut

  • Par défaut, le test est illimité dans le temps (pas de durée, le test doit être arrêté manuellement).

  • Si vous sélectionnez un test limité, la durée par défaut est de 30 s.

Plage de temps du test

  • 1 à 1800 s par pas de 1 s.

  • Il est possible de contourner la temporisation en appuyant sur ESC dans l'IHM Active Automatic.

Conditions préalables au démarrage du mode de test

Les conditions suivantes sont obligatoires pour le test :

  • L’ATSE est en mode automatique.

  • L'ATSE est en position normale dans une application réseau à réseau (R-R).

  • L'ATSE est en position alternative dans une application réseau à réseau (R-R).

  • L'ATSE est en position normale dans une application réseau à générateur (R-G).

  • Pour une application R-R, une source doit être disponible avant le test. Sinon, une alarme se déclenche.

NOTE: Le test en charge n'est pas actif si l'action de transfert endommage le système d'entraînement (par exemple : les deux sources sont hors limites, le TSE refuse de transférer).

Le test s'interrompt dans les conditions suivantes :

  • La source N est anormale pendant le délai T7, T10, T2, T13 et T14.

  • Il est interrompu par des signaux de priorité supérieure (voir la priorité du mode de contrôle A-15).

  • Lorsqu'il n'est pas dans les phases T8 et T4, le contrôleur met fin au test en cours après réception de la requête d'arrêt.

  • Le test en charge échoue.

Test hors charge

  • L'objectif de cette fonction est de vérifier que le générateur peut démarrer sans interruption de l'alimentation.

    NOTE:
    • Ce test ne vérifie pas si le commutateur est capable d'effectuer le transfert.

    • Ce test n'est disponible qu'en configuration R-G.

  • Le test hors charge ne doit pas être proposé lorsque l'ATSE ne dispose pas de la fonction de sortie Générateur.

  • Cette fonction n'est accessible que sur un produit avec IHM, car la valeur par défaut du mode Test est En charge.

  • Les ordres de priorité supérieure interrompent la procédure de test.

Test en charge

  • Cette fonction permet d'exécuter le transfert de l’ATSE (lorsque la source est valide) pour vérifier que le système est capable d'effecteur le transfert. Les configurations R-R et R-G sont disponibles.

  • Lorsque l'ATSE reçoit la demande de démarrage du test :

    • L'ATSE lance le transfert vers l'autre source si elle est dans la plage et conforme aux temporisations de transfert (T7, T2...).

    • L'ATSE consigne un événement de démarrage de test.

  • Deux conditions pour revenir à la source N :

    • Lorsque l'ATSE reçoit la demande d'arrêt de l'utilisateur.

    • Lorsque le minuteur du test est activé et que son délai est écoulé.

Logique du test en charge R-R

Logique du test en charge R-G

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?