时间延迟

-

调整/范围

缺省

符号

显示

定义

自动

自动

T2

切换延迟

电源故障确认延迟

U–U:0、1、2、3、5、10、20、30、60 秒

U-G:5 秒

U-U:3 秒

U-G:5 秒

T4

OFF 位置切换延迟

OFF 位置延迟

0、5 秒

0 秒

T6

再切换延迟

正常电源再切换的确认延迟

0、1、2、3、5、10、20、30、60 分钟

1 分钟

T7

发电机组启动延迟

发电机组的启动延迟

U-U:0 秒

U-G:0、1、2、3、5、10、20、30、60 秒

U-U:0 秒

U-G:3 秒

T8

负载卸除延迟

负载卸除的延迟

不适用

0 秒

T9

发电机组冷却延迟

发电机组的冷却延迟

不适用

60 秒

T10

发电机组故障延迟

发电机组故障报警检测时间

不适用

300 秒

T13

有载测试延迟

在有负载的情况下运行测试过程的持续时间。

不适用

0 秒

T14

空载测试延迟

在无负载的情况下运行测试过程的持续时间。

不适用

0 秒

注: 如果必须设定 TransferPacT Automatic 的测试延迟,请联系 Schneider Electric 服务团队。

T2:切换延迟

字段

描述

应用

  • 确认连接的电源已出现故障。

  • 在时间延迟期间测量目标电源功率(例如,电压和频率)。

  • 延迟期间应检测两个电源,停止条件将是恢复 N 或者 A 电源出现故障。

缺省值

5 秒

范围

0、1、2、3、5、10、20、30、60 秒

调整

固定值

T4:OFF 位置切换延迟

字段

描述

应用

  • 当切换位置 I 和位置 II 时,应用于 OFF 位置 O 的时间延迟,它在位置 O 停止以保护感性负载。

  • 该延迟同时适用于到 N 和 A 的切换过程。

缺省值

0 秒

范围

0 或 5 秒

调整

固定值

T6:再切换延迟

字段

描述

应用

  • 在 Auto-Return 模式下从 R 切换至 N 时所应用的时间延迟。此延迟用于测量延迟期间的 N 和 R。

  • 如果 N 异常,则定时器将停止,并取消再切换。

  • 如果 R 异常,但电源 N 正常,则开关将立即切换。

缺省值

1 分钟

范围

0、1、2、3、5、10、20、30、60 分钟

调整

固定值

T7:发电机组启动延迟

字段

描述

应用

  • 发电机组启动时间延迟(发送发电机组启动信号之前的时间延迟),适用于 U-G 应用。

  • 该时间延迟仅适用于有外部电源或者选择了发电机组启动模块的情况。

缺省值

3 秒

范围

0、1、2、3、5、10、20、30、60 秒

调整

固定值

T8:负载卸除延迟

字段

描述

应用

  • 负载卸除延迟,适用于 U-U/U-G。

  • 负载卸除:备用电源(发电机组)有时可能负担不起所有负载。来自控制器的信号将卸除某些负载。

  • 需要客户决定可以卸除哪些负载。

缺省值

0 秒

范围

不可用

调整

不可用

T9:发电机组冷却延迟

字段

描述

应用

  • 从关闭 N 电源到发送发电机组停止信号所经过的延迟。

  • 建议在关停/冷却之前,保持发电机在空载状态下运行一段时间。

  • 控制器重启时,此时间延迟也将在 U-G 模式下运行。

注: 为避免在启动过程结束前因发电机组停止而导致发电机组损坏:发电机组冷却时间延迟只能在发电机组启动时间延迟结束后或者在 SII 自电源返回时间延迟起一直在容许范围内后才启动。

缺省值

60 秒

TBC@ experts IEC 60 s or China 0 s?

范围

60 秒

调整

不可用

T10:发电机组故障延迟

字段

描述

应用

  • 在发送了发电机组启动信号后,控制器将等待 T10 时长,直到发电机组就绪。

  • 如果在 T10 定时器(如已启用)的时长内未启动发电机组,ATSE 应发出发电机组报警。

  • 当 R 电源在规定范围内时,或者当 N 电源在规定范围内时,ATSE 应复位发电机组报警。

  • 该时间延迟仅适用于有外部电源的情况。

缺省值

  • 缺省值为 300 秒。

  • 此报警可被启用或禁用。缺省为禁用状态。

范围

300 秒

调整

不可用

T13:有载测试延迟

字段

描述

应用

有载测试过程的持续时间。如果测试在该持续时间内未完成,将触发报警。

缺省值

0 秒

范围

0 秒

调整

不可用

T14:空载测试延迟

字段

描述

应用

空载测试过程的持续时间。如果测试在该持续时间内未完成,将触发报警。

缺省值

0 秒

范围

0 秒

调整

不可用

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?