Transferpact 转换开关设备概述

TransferPacT ATSE 配有先进的微处理器控制器,并有两个版本可供选择:

  • Active automatic HMI(LCD 显示屏和键盘)

  • Automatic HMI(旋转和 DIP 开关)

它是一款结构坚固、性能可靠的控制器,可提供不同电源应用所需的电压、频率、控制、定时和诊断功能。

Automatic HMI 易于安装和使用,而 Active Automatic HMI 则包含 8 种控制模式所需的各项功能。

TransferPacT ATSE 控制器有两个主要功能:

  • Automatic HMI 与 Active Automatic HMI 之间支持热交换,这是升级控制器的一种简单方法。HMI 也可以轻松更换以进行维护或更新。

  • TransferPacT ATSE 控制器可随时安装 10 种类型的功能模块,从而实现出色的可扩展性、降低总拥有成本、并随着需求的增长添加其他功能。

TransferPacT RTSE 支持智能控制,其 CPU 集成在开关中,并配备有:

  • 输入和输出端子

除用于 I/O 信号的端子外,它还通过产品正面的 LED 指示灯提供电源状态、产品状态及报警指示。

TransferPacT RTSE 用于根据第三方的传入命令管理切换。它可以与第三方系统(如发电机组控制器、PLC 等)配合使用。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?