欠频

字段

描述

缺省值

  • 释放:5%

  • 吸合:释放值差的 20%

范围

频率差:额定频率的 2%-10%:可能的值为 2–3–4–5–6–7–8–9–10%。

差值

在 Automatic HMI 上,释放值与吸合值之间的差值是固定的,这个差值被设置为频率差值的 20%。

事件顺序

  • 当传感器检测到频率低于设定释放频率且在此状态下持续的时间长于时间延迟时,会认为频率超出规定范围。

  • 当传感器检测到达到或高于吸合点的频率时,会认为频率是可接受的。

TransferPacT Automatic 欠频计算示例

例如,Fe= 50 Hz,释放 5% = 2.5 Hz,

释放值与吸合值之间的差值 = 2.5 Hz * 20% = 0.5Hz

欠频释放值为 50 Hz + 2.5 Hz = 47.5 Hz

吸合值 = 47.5 Hz + 0.5 Hz = 48 Hz

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?