Sous-fréquence

Champ

Description

Valeur par défaut

  • Transfert : 5 %

  • Retour : 20 % de delta de transfert

Plage

Delta de fréquence : 2 % à 10 % de la fréquence nominale, soit 2-3-4-5-6-7-8-9-10 %..

Différentiel

Le différentiel entre le transfert et le retour est fixe sur l'IHM Automatic, et cet écart est réglé à 20 % du delta.

Séquence d'événements

  • Lorsqu'un capteur détecte une fréquence inférieure à la fréquence de transfert définie pendant une période supérieure à la temporisation, il considère que la tension est hors plage.

  • Lorsque le capteur détecte une fréquence supérieure ou égale au point de retour, il considère la fréquence comme acceptable.

Exemple de calcul de la sous-fréquence du TransferPacT Automatic

Par exemple, Fe = 50 Hz, 5 % du transfert = 2,5 Hz,

Différentiel entre transfert et retour : 2,5 Hz * 20 % = 0,5 Hz

Transfert de sous-fréquence : 50 Hz - 2,5 Hz = 47,5 Hz

Retour = 47,5 Hz + 0,5 Hz = 48 Hz

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?