藉由通讯切换

切换逻辑概述

藉由通讯的切换支持以下四个命令:

  • 藉由通讯切换至正常电源

  • 藉由通讯切换至备用电源

  • 藉由通讯切换至 OFF

  • 藉由通讯切换至退出

命令通过 PC - Modbus 发送。藉由通讯切换至 N/A 等同于切换结果的自发切换模式。藉由通讯切换至 OFF 相当于本地控制模式下的本地控制关闭,但不同于强制关闭模式。ATSE 将在接收到命令后,在无任何时间延迟的情况下切换至 OFF。

在安装有多个 Modbus 模块的情况下,ATSE 将仅对先发送命令的模块做出响应。在第一个模块发送退出命令之前,将不会对其他模块发出的任何命令做出响应。

退出通讯控制模式

退出通讯控制模式的方法有三种:

  • Modbus 主站设备向安装在 ATSE 上的活动 Modbus 模块发送退出命令。

  • 从 Active Automatic HMI 关闭藉由通讯的切换。

  • 活动的 Modbus 模块随后便处于离线状态。

“藉由通讯切换至 A”的切换逻辑(U-U 应用)

T11 是内部固定时间延迟。

“藉由通讯切换至 N”的切换逻辑(U-U 应用)

T11 是内部固定时间延迟。

“藉由通讯切换至 A”的切换逻辑(U-G 应用)

T11 是内部固定时间延迟。

“藉由通讯切换至 N”的切换逻辑(U-G 应用)

T11 是内部固定时间延迟。

“藉由通讯切换至 OFF”的切换逻辑

藉由通讯切换至 OFF 相当于本地控制模式下的本地控制关闭,但不同于强制关闭模式。ATSE 将在接收到命令后,在无任何时间延迟的情况下切换至 OFF。有关更多详细信息,请参阅 本地控制模式

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?