倒置安装套件

倒置安装套件可用于根据可触及性或空间需求将转换开关设备倒置安装。

下表提供了倒置安装套件的列表:

开关

垂直连接适配器

Frame 1A:800–1600 A

TPSOTH73

 

相关安装信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:BQT7680301

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?