垂直连接适配器

垂直连接适配器用于调整 TransferPacT Active Automatic 800–1600 A 转换开关设备的母排连接。

要调整垂直连接适配器上的电缆接线片连接,请将电缆接线片适配器连接到垂直连接适配器上,然后将电缆接线片连接到电缆接线片适配器上。有关更多信息,请参阅 电缆接线片适配器

使用适配器随附的螺钉将垂直连接适配器拧到开关上。

下表提供了垂直连接适配器的列表:

开关

极数

垂直连接适配器

Frame 1A:800–1600 A

3P

33642 / LV833642SP

4P

33643 / LV833643SP

相关安装信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:BQT7680301

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?