Principe de codage

Les références commerciales du commutateur de transfert automatique (ATSE) et du commutateur de transfert à distance (RTSE) comportent des codes de caractéristiques importants qui indiquent le type de châssis, le type de transition, le type de contrôleur, la tension nominale, le courant nominal et le nombre de pôles.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?