Cache-bornes

DANGER
RISQUE D'ARC ÉLECTRIQUE ENTRE POLARITÉS
Le cache-bornes doit être installé après le câblage pour garantir une isolation correcte.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
AVERTISSEMENT
RISQUE DE MACHINES NON GARANTIES
Installez correctement le cache-bornes après le câblage afin de garantir la distance d'isolement.
Le non-respect de ces instructions entraînera la mort ou des blessures graves.

Des cache-bornes sont utilisés entre les bornes d’alimentation pour assurer l’isolation entre les phases. Ils sont pris en charge uniquement sur les équipements de commutation de transfert TransferPacT Active Automatic / Automatic 32-100 A et 80-160 A.

Pour plus d'informations sur l'installation, consultez les instructions de service suivantes sur le site Web de Schneider Electric :

  • TransferPacT Active Automatic / Automatic 32-100 A : JYT3049801

  • TransferPacT Active Automatic / Automatic 80-160 A : JYT3049901

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?