Plage

DANGER
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, D’EXPLOSION OU D’ARC ÉLECTRIQUE
  • Il est obligatoire d'installer des séparateurs de phases lorsque des plages sont utilisées.
  • Pour les plages rectilignes, il est obligatoire d’installer un écran d'isolement ou une plaque isolante fibre sur mesure.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Les plages permettent d'étendre les possibilités de raccordement du commutateur.

Les plages sont vissées sur le commutateur à l’aide des vis fournies avec leur livraison.

Le tableau ci-après dresse la liste des plages rectilignes (droites) :

Commutateur

Nombre de pôles

Plages droites

Châssis 250 : 100-250 A

3P

LV429263

4P

LV429264

Le tableau ci-dessous donne la liste des plages sur chant :

Commutateur

Nombre de pôles

Plages sur chant

Châssis 250 : 100-250 A

3P

LV429308

4P

LV429309

Châssis 630 : 320-630 A

3P

TPSCON55

4P

TPSCON56

Pour plus d'informations sur l'installation, consultez les instructions de service suivantes sur le site Web de Schneider Electric :

  • TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 100–250 A : GEX2525501

  • TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 320–630 A : GEX2525601

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?