Mode Inhibition du transfert

Lorsque l'entrée Inhibition de transfert est active, le contrôleur ne peut envoyer aucune commande au TSE. Les boutons de sélection sur la face avant sont verrouillés et l'IHM n’affiche que l'inhibition du transfert.

Les modes Feu, Forcer à OFF et Poignée continuent de fonctionner comme auparavant. Lorsque vous quittez le mode Feu, Forcer à OFF ou Poignée, la fonction d'inhibition bloque le transfert.

N’utilisez ce mode que lorsque le signal d'inhibition (de l’entrée digitale) est actif et qu'aucun mode de fonctionnement supérieur n'est en cours d'exécution. Lorsqu’un transfert de l’ATSE est en cours, attendez la fin de l’opération.

Quittez ce mode, une fois que le signal d'inhibition est inactif.

Des accessoires sont nécessaires avec le TPCDIO07 pour étendre cette fonction du TSE.

Application

  • L'inhibition du transfert se déclenche en cas d'interruption de l'alimentation suite à un court-circuit.

  • Cette fonction permet de verrouiller le contrôleur par des signaux personnalisés.

  • Cette fonction permet de faire coopérer différents ATSE.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?