DOCA0214ZH-04

切换禁止模式

当切换禁止输入处于活动状态时,控制器无法向 TSE 发送任何命令。正面的选择按钮被锁定,且 HMI 仅显示切换禁止。

消防、强制关闭和手柄模式仍然像以前一样工作。退出 消防、强制关闭和手柄模式后,切换禁止功能会阻止切换。

只有在禁止信号(来自 DI)处于活动状态且未运行更高的运行模式时,才使用此模式。如果 ATS 切换正在进行,请等待切换完成。

禁用了禁止信号用后,便会退出此模式。

如要扩展 TSE 的这个功能,则必须使用附件(使用 TPCDIO07)。

应用

  • 因短路导致电源中断时,便会应用切换禁止。

  • 此功能可用于通过自定义信号锁定控制器。

  • 此功能可用于与别的 ATSE 合作。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?