Mode automatique

L’ATSE fonctionne normalement en mode de contrôle Auto. Le contrôleur surveille les valeurs en temps réel des deux sources. En cas de défaillance de la source, l'action de transfert est déclenchée pour préserver la continuité de l'alimentation de la source critique.

Le mode Auto prend en charge les applications R-G ou R-R.

NOTE: Le transfert automatique n’est pas actif si l'action de transfert endommage le système d'entraînement (par exemple, si les deux sources sont hors de portée, le TSE refuse le transfert).

Il existe deux types de mode de contrôle Auto :

  • Retour Auto

  • Pas de retour auto

Convention de dénomination

Condition de retour à la situation Rester sur A

Définition de la source d'alimentation

N disponible

A disponible

N disponible

A non disponible

Retour Auto

Basculer vers N

Basculer vers N

Pas de retour auto

Rester sur A

Basculer vers N

Retour automatique

Le retour automatique comporte deux modes :

  • Lorsque la tension sur la source N dépasse le seuil (sur-tension, sous-tension, sur-fréquence, sous fréquence) ou n'existe pas, l'ATSE effectue un transfert vers la source A.

  • Lorsque la tension sur la source N respecte le seuil, l'ATSE effectue un transfert vers la source N.

Le processus de transfert peut être contrôlé par une temporisation.

Processus de transfert pour application R-R à retour automatique

Symboles

Description

Un

Source I

Ua

Source II

On

Contact fermé sur la source N

Oa

Contact fermé sur la source A

Charge

Statut de charge

T2

Temporisation de transfert

T8

Temporisation de délestage

T4

Temporisation de position Off

T6

Temporisation de re-transfert

Touche

O : OFF (circuit ouvert)

I : ON (circuit fermé)

 : Absence d'alimentation

Logique de transfert pour une application R-R à retour automatique

T2 est réinitialisé si N devient disponible ou si A devient indisponible.

  • T2 est réinitialisé si N devient indisponible.

  • T6 est réinitialisé si N devient indisponible.

  • Pendant T6, si A n'est pas disponible, il continue de compter T6 si le temps de repos de T6 est plus court que T2. Sinon, il passe à T2.

  • Principes de re-transfert lorsque la source A est OK : le re-transfert passe à T6 lorsque la source A n'est défaillante. Lorsque la source A est Réseau, le re-transfert s’effectue vers T2. Si la source A est Générateur et n'est pas OK, la temporisation de re-transfert est 0.

Processus de transfert pour une application R-G

Symboles

Description

Un

Source I

Ua

Source II

On

Contact fermé sur la source N

Oa

Contact fermé sur la source A

Charge

Statut de charge

T7

Temporisation de démarrage du générateur

T2

Temporisation de transfert

T8

Temporisation de délestage

T4

Temporisation de position Off

T6

Temporisation de re-transfert

T9

Temporisation de refroidissement du générateur

Touche

O : OFF (circuit ouvert)

I : ON (circuit fermé)

 : Absence d'alimentation

Logique de transfert pour une application R-G

  • T2 est réinitialisé si N devient indisponible.

  • Si l’alerte Générateur démarrer échec est désactivée, T10 n’est pas pris en compte.

  • Le transfert complet est annulé si N devient disponible pendant T7.

  • T2 est réinitialisé si N devient indisponible.

  • T6 est réinitialisé si N devient indisponible.

  • Pendant T6, si A n'est pas disponible, il continue de compter T6 si le temps de repos de T6 est plus court que T2. Sinon, il passe à T2.

Pas de retour auto

En mode Pas de retour auto, après le transfert automatique vers la source alternative, l'ATSE reste connecté à celle-ci jusqu'à ce que :

  • un ordre externe soit donné pour le transfert vers la source N ;.

  • la source alternative soit hors plage. Dans ce cas, le contrôleur ATSE rebascule vers la source N pour préserver la continuité d’alimentation.

Il n'y a qu'une seule mise hors tension, en cas de coupure de courant normale.

Processus de transfert pour une application R-R sans retour automatique

Symboles

Description

Un

Source I

Ua

Source II

On

Contact fermé sur la source N

Oa

Contact fermé sur la source A

Charge

Statut de charge

T2

Temporisation de transfert

T8

Temporisation de délestage

T4

Temporisation de position Off

Touche

O : OFF (circuit ouvert)

I : ON (circuit fermé)

 : Absence d'alimentation

Logique sans retour automatique pour une application R-R

T2 est réinitialisé si N devient disponible ou si A devient indisponible.

T2 est réinitialisé si N devient indisponible.

Processus de transfert sans retour automatique pour une application R-G

Symboles

Description

Un

Source I

Ua

Source II

On

Contact fermé sur la source N

Oa

Contact fermé sur la source A

Charge

Statut de charge

T7

Temporisation de démarrage du générateur

T2

Temporisation de transfert

T8

Temporisation de délestage

T4

Temporisation de position Off

T9

Temporisation de refroidissement du générateur

Touche

O : OFF (circuit ouvert)

I : ON (circuit fermé)

 : Absence d'alimentation

Logique sans retour automatique pour une application R-G

  • T2 est réinitialisé si N devient disponible ou si A devient indisponible.

  • Si l’alerte Générateur démarrer échec est désactivée, T10 n’est pas pris en compte.

T2 est réinitialisé si N devient indisponible.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?