Présentation

L'ATSE TransferPacT dispose de deux IHM intégrées et d'une IHM externe. Les deux IHM intégrées peuvent être insérées dans les emplacements de l'IHM intégrée. Ce sont les suivantes :

  • IHM Automatic avec commutateur rotatif

  • IHM Active Automatique avec écran LCD

Les deux IHM intégrées peuvent être remplacées l'une par l'autre selon un échange à chaud.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?