DOCA0214ZH-04

概述

TransferPacT ATSE 具有两个嵌入式 HMI 和一个外置 HMI 。两个嵌入式 HMI 可插入到嵌入式 HMI 专用的插槽中。这两种嵌入式 HMI 具体如下:

  • 带旋转开关的 Automatic HMI

  • 带 LCD 显示屏的 Active Automatic HMI

两个嵌入式 HMI 可以通过热交换方式相互替换。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?