Rotation des phases

Champ

Description

Applications

Cette fonction surveille la rotation des phases de la source située à l’opposé de la source connectée. Pour vérifier la rotation des phases, les deux sources de tension doivent être appliquées.

Elle protège contre les dommages matériels en empêchant le transfert vers une source déphasée. Cela survient lors des nouvelles installations ou en cas de dommages causés par une tempête ou lors d’un nouveau raccordement du générateur (R-G).

NOTE: Seule la séquence A-B-C est correcte. La séquence C-B-A est incorrecte.

Elle n'est disponible que pour le TransferPacT Active Automatic.

Valeur par défaut

Cette fonction peut être activée ou désactivée. Par défaut, elle est activée.

Critères de détection

Lorsque la source d'alimentation est normale, il faut contrôler la différence d'angle des phases (Phase A - Phase B/Phase B - Phase A). Elle doit être de 120°/240° ± 5° et la séquence C-B-A est incorrecte.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?