Rotación de fase
|
Campo |
Descripción |
|---|---|
|
Aplicaciones |
Esta función permite supervisar la rotación de fases de la fuente opuesta a la fuente conectada. Para comprobar la rotación de fases, deben aplicarse ambas fuentes de tensión. Protege contra daños en el equipo evitando la transferencia a una fuente que está desfasada. Esto sucede con nuevas instalaciones o a causa de los daños provocados por una tormenta o un nuevo cableado del generador (U-G). NOTA: Solo la secuencia A-B-C es correcta,
por lo que la secuencia C-B-A es incorrecta.
Esta función solo está disponible para TransferPacT Active Automatic. |
|
Valor predeterminado |
Esta función se puede activar o desactivar. De forma predeterminada, está activada. |
|
Criterios de detección |
Cuando la fuente de alimentación es normal, deben comprobarse las diferencias de ángulo de fase (fase A - fase B/fase B - fase A). Este debe ser de 120°/240°±5° y, si la secuencia es C-B-A, es incorrecta. |