IHM externe

L'IHM externe permet d'afficher les paramètres à distance. Elle affiche les mêmes paramètres que ceux de l'ATSE et a une priorité plus élevée. L'IHM externe comprend deux parties :

  1. Base de l’IHM externe, montée sur les portes du panneau.

  2. Écran LCD avec IHM intégrée.

NOTE: Le module de fonction TPCDIO15 et le câble de l’IHM avec port RJ45 sont nécessaires pour connecter l'IHM externe.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?