DOCA0214ZH-04

外置 HMI

外置 HMI 用于远程显示设置参数。它显示的参数与 ATSE 上显示的参数相同,但优先级更高。外置 HMI 有两部分:

  1. 安装在面板门上的外置 HMI 基板。

  2. 带嵌入式 HMI 的 LCD 屏幕。

注: 连接外置 HMI 时,需要使用 TPCDIO15 功能模块和带 RJ45 端口的 HMI 电缆。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?