Seuil

Description

Réglages

Réglage par défaut  
% de la valeur nominale

Plage de réglage
Incréments de 1 %

Remarque

Tension de source normale

Transfert de sous-tension

85 %

70-95 %

Pas de 1 %

Retour de sous-tension

90 %

85-100 %

Pas de 1 %

Transfert de sur-tension

110 %

105-135 %

Pas de 1 %

Retour de sur-tension

105 %

100-115 %

Pas de 1 %

Différentiel minimal entre transfert et retour

2 %

--

 

Tension de la source alternative

Transfert de sous-tension

85 %

70-95 %

Pas de 1 %

Retour de sous-tension

90 %

85-100 %

Pas de 1 %

Transfert de sur-tension

110 %

105-135 %

Pas de 1 %

Retour de sur-tension

105 %

100-115 %

Pas de 1 %

Différentiel minimal entre transfert et retour

2 %

--

 

Fréquence de la source normale

Transfert de sous-fréquence

96 %

80-98 %

Pas de 0,5 %

Retour de sous-fréquence

97 %

85-100 %

Pas de 0,5 %

Transfert de sur-fréquence

102 %

101-120 %

Pas de 0,5 %

Retour de sur-fréquence

101 %

100-115 %

Pas de 0,5 %

Différentiel minimal entre transfert et retour

0,50 %

--

 

Fréquence de la source alternative

Transfert de sous-fréquence

96 %

80-98 %

Pas de 0,5 %

Retour de sous-fréquence

97 %

85-100 %

Pas de 0,5 %

Transfert de sur-fréquence

102 %

101-120 %

Pas de 0,5 %

Retour de sur-fréquence

101 %

100-115 %

Pas de 0,5 %

Différentiel minimal entre transfert et retour

0,50 %

--

 

Déséquilibre de tension

 

Désactivée par défaut

2 à 30 %

 

Rotation des phases

 

activée

 

 

Connexion au neutre incorrecte

 

activée

 

 

Perte du neutre

 

désactivée

 

taux de déséquilibre

La précision de détection de la tension est de 1 %.

La précision de détection de la fréquence est de 0,1 %.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?