Temporisation

-

Réglage

Plage

Par défaut

Symbole

Écran

Définition

Active Automatic

Active Automatic

Active Automatic

T2

Tempo. Transfert

Temporisation de confirmation en cas de panne de l’alimentation source

0,1 s entre 0 et 1 s. 1 s au-delà de 1 s.

0 à 1800 s

3 s

T4

Tempo. Position Off

Temporisation de position Off

1 s

0 à 30 s

0 s

T6

Tempo. Re-transfert

Temporisation de confirmation pour le re-transfert vers la source normale

1 s

0 à 3600 s

60 s

T7

Tempo. Démarrage Géné

Temporisation de démarrage du générateur

1 s

0 à 120 s

3 s

T8

Tempo. Délestage

Temporisation pour un délestage de charge

1 s

0 à 15 s

0 s

T9

Tempo. Refroidiss. Géné.

Temporisation de refroidissement du générateur

1 s

0 à 3600 s

60 s

T10

Tempo. échec géné

Temps de détection des pannes générant une alarme du générateur

1 s

15 à 300 s

300 s

T13

Tempo. Test en charge

Durée d'exécution du processus de test en charge.

1 s

Durée illimitée : 0 s

Durée limitée : 1 à 1800 s

Durée illimitée : 0 s

Durée limitée : 30 s

T14

Tempo. test hors charge

Durée d'exécution du processus de test hors charge.

1 s

Durée illimitée : 0 s

Durée limitée : 1 à 1800 s

Durée illimitée : 0 s

Durée limitée : 30 s

T2 : Tempo. Transfert

Champ

Description

Applications

  • Vérifiez que la source connectée est défaillante.

  • Mesurez la puissance de la source cible (par exemple, la tension et la fréquence) pendant la temporisation.

  • La temporisation doit détecter les deux sources, la condition d'arrêt est N rétablie ou A défaillante.

Valeurs par défaut

3 s

Plage

0 à 1800 s

Réglage

Pas de 0,1 s de 0 à 1 s, de 1 s au-delà de 1 s.

T4 : Tempo. Position Off

Champ

Description

Applications

  • Temporisation appliquée à la position Off O lors du transfert des positions I et II. Elle s'arrête en position O pour protéger la charge inductive.

  • La temporisation est utilisée pour les deux processus de transfert vers N et A.

Valeurs par défaut

0 s

Plage

0 à 30 s

Réglage

Pas de 1 s

T6 : Tempo. Re-transfert

Champ

Description

Applications

  • Temporisation appliquée lors du transfert de R à N en mode Retour auto. Cette temporisation vise à mesurer N et R pendant la temporisation.

  • Si N est anormal, le temporisateur s'arrête et le re-transfert est annulé.

  • Si R est anormal mais que N est normal, le commutateur bascule immédiatement.

Valeurs par défaut

60 s

Plage

0 à 3600 s

Réglage

Pas de 1 s

T7 : Tempo. Démarrage Géné

Champ

Description

Applications

  • Temporisation de démarrage du générateur (temporisation avant l’envoi du signal de démarrage du générateur), disponible pour les applications R-G.

  • La temporisation n'est disponible que lorsqu'il y a une alimentation externe. Sinon, sélectionnez le module de démarrage du générateur.

Valeurs par défaut

3 s

Plage

0 à 120 s

Réglage

Pas de 1 s

T8 : Tempo. Délestage

Champ

Description

Applications

  • Temporisation de délestage pour R-R/R-G.

  • Délestage : L'alimentation alternative (Générateur) ne supporte pas toujours toutes les charges. Un signal du contrôleur en décharge certaines.

  • Au client de décider quelle charge peut être délestée.

Valeurs par défaut

0 s

Plage

0 à 15 s

Réglage

Pas de 1 s

T9 : Tempo. Refroidiss. Géné

Champ

Description

Applications

  • Temporisation entre la fermeture de la source N et l'envoi du signal d’arrêt du générateur.

  • Le but consiste à maintenir le générateur en fonctionnement mais sans charge pendant un certain temps avant l'arrêt/le refroidissement.

  • Lorsque le contrôleur redémarre, cette temporisation s'exécute également en mode R-G.

NOTE: Pour éviter tout risque d'endommagement du générateur dû à l'arrêt de celui-ci avant la fin de son processus de démarrage : La temporisation de refroidissement du générateur ne peut démarrer qu'après la fin de la temporisation de démarrage du générateur ou dès que SII est dans les tolérances à l’issue de la temporisation de retour à la source.

Valeurs par défaut

60 s

Plage

0 à 3600 s

Réglage

Pas de 1 s

T10 : Temporisation échec géné

Champ

Description

Applications

  • Après l'envoi du signal de démarrage du générateur, le contrôleur attend une durée T10 jusqu'à ce que le générateur soit prêt.

  • L'ATSE déclenche l'alarme Générateur si le générateur n'est pas démarré à l’issue de la temporisation T10 (si elle est activée).

  • L'ATSE doit réinitialiser l'alarme Générateur lorsque la source R ou N est dans la plage.

  • La temporisation n'est disponible que lorsqu'il y a une alimentation externe.

Valeurs par défaut

  • La valeur par défaut est 300 s.

  • L'alarme peut être activée ou désactivée. Par défaut, elle est désactivée.

Plage

15 à 300 s

Réglage

Pas de 1 s

T13 : Tempo. Test en charge

Champ

Description

Applications

Durée du processus de test en charge. Elle déclenche l'alarme si le test n'est pas terminé dans le délai imparti.

Valeurs par défaut

  • Par défaut, Illimité (0 s), doit arrêter manuellement la procédure de test.

  • Si vous sélectionnez Limité, la valeur par défaut est 30 s.

Plage

1 à 1800 s

Réglage

Pas de 1 s

T14 : Tempo. test hors charge

Champ

Description

Applications

Durée du processus de test hors charge. Elle déclenche l’alarme si le test n’est pas terminé dans le délai imparti.

Valeurs par défaut

  • Par défaut, Illimité (0 s), doit arrêter manuellement la procédure de test.

  • Si vous sélectionnez Limité, la valeur par défaut est 30 s.

Plage

1 à 1800 s

Réglage

Pas de 1 s

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?