Seuils de sous-tension

Champ

Description

Valeur par défaut

  • Transfert : 10 %

  • Retour : 20 % de delta de transfert

Plage

La tension delta est comprise entre 4 et 20 % de la tension nominale : Elle peut être de 4-6-8-10-12-14-16-18-20 %.

Différentiel

Le différentiel entre transfert et retour sur l’IHM Automatic est fixe. Le différentiel est réglé à 20 % du delta.

Séquence d'événements

  • Lorsqu'un capteur détecte une tension inférieure à la tension définie pour le transfert pendant une période supérieure à la temporisation, il considère que la tension est hors plage.

  • Lorsqu’un capteur détecte une tension supérieure ou égale au point de retour, il la considère comme acceptable.

Exemple de calcul de sous-tension du TransferPacT Automatic

Par exemple, Ue = 400 V, transfert 10 % = 40 V,

Différentiel entre transfert et retour : 40 V * 20 % = 8 V

Transfert de sous-tension : 400 V - 40 V = 360 V

Retour : 360 V + 8 V = 368 V

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?