Déséquilibre de tension

Champ

Description

Applications

La charge monophasée provoque un déséquilibre de tension. Lorsque l'écart maximal par rapport à la tension moyenne est supérieur à la tension moyenne définie par l’utilisateur, le capteur signale une défaillance.

  • Le déséquilibre de tension n’est disponible que pour les équipements 3P à 3 fils.

  • Le déséquilibre de tension n’est disponible que pour le TransferPacT Active Automatic.

Valeur par défaut

  • La fonction de déséquilibre de tension peut être activée ou désactivée. Par défaut, elle est désactivée.

  • Un déséquilibre de tension après l’activation du capteur déclenche une alarme et un transfert.

  • La valeur par défaut du déséquilibre de tension est désactivée

Plage

La plage de réglage du déséquilibre de tension est comprise entre 2 et 30 %.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?