Desequilibrio de tensión

Campo

Descripción

Aplicaciones

La carga monofásica provoca un desequilibrio de tensión. Cuando la desviación máxima de la tensión promedio es mayor que un valor específico del usuario de la tensión promedio, el sensor indica que se ha producido un fallo.

  • El desequilibrio de tensión es solo para 3P de 3 conductores.

  • El desequilibrio de tensión es solo para TransferPacT Active Automatic.

Valor predeterminado

  • La función de desequilibrio de tensión puede activarse o desactivarse. De forma predeterminada, esta función está desactivada.

  • Cuando exista un desequilibrio de tensión después de activar el sensor, se activará una alarma y se iniciará la transferencia.

  • El valor predeterminado del desequilibrio de tensión está desactivado

Rango

El rango de ajuste para el desequilibrio de tensión está comprendido entre el 2 y el 30 %.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?