Présentation

La fonction de contrôle de la communication permet à l'équipement de commutation de transfert d'effectuer des transferts ou des tests via la communication Modbus. Le commutateur peut refuser de répondre si l'action risque d'endommager le système d'entraînement. Il ne peut pas non plus transférer vers une source non disponible.

La fonction de contrôle des communications peut être activée/désactivée via l'IHM Active Automatic (disponible uniquement pour TransferPacT Active Automatic).

Pour utiliser correctement le contrôle des communications, au moins un module Modbus doit être installé et activé.

NOTE: Le contrôle des communications est désactivé par défaut. Suivez les instructions ci-dessous pour activer le contrôle des communications.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?