Transfert par communication

Présentation de la logique de transfert

Le transfert par communication prend en charge les quatre commandes suivantes :

  • Comm vers source Normale

  • Comm vers Autre source

  • Comm vers OFF

  • Quitter Comm

La commande est envoyée via PC - Modbus. Comm vers N/A est équivalent au mode de transfert volontaire sur le résultat du transfert. Comm vers OFF est équivalent au contrôle local vers la position Off (en mode Contrôle local), mais différent du mode Forcer à Off. L'ATSE passe à l'état off dès réception de la commande, sans temporisation.

Lorsque plusieurs modules Modbus sont installés, l'ATSE ne répond qu'au module qui envoie la commande en premier. Il ne répondra à aucune commande provenant d'autres modules tant que le premier module n'aura pas envoyé la commande Quitter.

Quitter le mode de contrôle des communications

Il existe trois façons de quitter le mode de contrôle des communications :

  • L'équipement maître Modbus envoie une commande Quitter au module Modbus actif installé sur l'ATSE.

  • Le transfert par communication est désactivé à partir de l'IHM Active Automatic.

  • Le module Modbus actif est hors ligne.

Logique de transfert de la communication vers A (application R-R)

T11 est une temporisation fixe interne.

Logique de transfert de la communication vers N (application R-R)

T11 est une temporisation fixe interne.

Logique de transfert de la communication vers A (application R-G)

T11 est une temporisation fixe interne.

Logique de transfert de la communication vers N (application R-G)

T11 est une temporisation fixe interne.

Logique de transfert de la communication sur OFF

Comm vers OFF est équivalent au contrôle local vers la position Off (en mode Contrôle local), mais différent du mode Forcer à Off. L'ATSE passe à l'état off dès réception de la commande, sans temporisation. Pour plus d'informations, voir Mode de contrôle local.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?