Test par communication

Le test par communication prend en charge les trois commandes suivantes :

  • Test en charge

  • Test hors charge

  • Sortie de test

Lorsque plusieurs modules Modbus sont installés, l'ATSE ne répond qu'au module qui envoie la commande en premier. Il ne répondra à aucune commande provenant d'autres modules tant que le premier module n'aura pas envoyé la commande de sortie de test.

Lorsque le test est en cours, l'ATSE ignore tout autre signal provenant de l'IHM Active Automatic ou du module d'entrées digitales (TPCDIO07).

Le fonctionnement du test par communication est équivalent au mode Test. Pour plus d’informations, voir Mode Test

Arrêter le test par communication

Il existe trois façons d'arrêter le test :

  • L'équipement maître Modbus envoie une commande de sortie de test au module Modbus actif installé sur l'ATSE.

  • Le test par communication est désactivé à partir de l'IHM Active Automatic.

  • Le module Modbus actif est hors ligne.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?