Voyant des schémas unifilaires

Indication du voyant

Statut

Description

Absence d'énergie, ATSE hors tension

ATSE en cours de mise à jour ou en mode Test

ATSE en fonctionnement normal, prêt pour transfert

ATSE en mode Auto

L'ATSE est en mode Non auto et n’effectue aucun transfert automatique en cas de défaillance de la source.

Aucune alarme

Alarme active

SI

Absence de source I

Source I hors plage

Source I présente et dans la plage

SII

Absence de source II

Source II hors plage

Source II présente et dans la plage

Source I ouverte (non connectée)

Temporisation en cours en vue d’un transfert

Source I fermée (connectée)

Source II ouverte (non connectée)

La temporisation de transfert a commencé

Source II fermée (connectée)

Indication du voyant

Statut

Description

Les deux sources sont hors plage ou le commutateur de transfert est en mode manuel/verrouillage

Les deux sources sont dans la plage et le commutateur de transfert est en mode RUN

Absence d'alarme

L'alarme est active (échec de transfert, erreur de position du contact du TSE, erreur interne)

NOTE: Le voyant de l'équipement et de l'IHM externe est fourni à titre de référence. En cas de contradiction entre le voyant et l'indicateur de position sur l'ATSE, ce dernier prévaut.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?