Description de l'IHM Automatic

Etiquette

Description

A

Fréquence nominale

B

Temporisation pour Tempo. Position Off

C

Type de sources :

  • Réseau/Réseau

  • Réseau/Génératrice

D

Priorité de la source

E

Mode de transition (retour en position normale)

F

Tension nominale

G

Réglage des seuils de tension et de fréquence

H

Délai de transfert de la source principale à la source secondaire (en secondes)

I

Temporisation de transfert en minutes entre l’autre source et la source normale

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?