Adaptador para terminal de cable

Los adaptadores para terminal de cable se utilizan para adaptar la conexión de terminal en los adaptadores de conexión vertical del equipo de conmutación de transferencia Transferpact Active Automatic 800-1600 A.

Los adaptadores para terminales de cable se atornillan en el interruptor con los tornillos que se suministran con dichos adaptadores.

La tabla siguiente proporciona la lista de adaptadores de conexión vertical:

Conmutador

Número de polos

Adaptador de conexión vertical

Bastidor 1A: De 800 a 1600 A

3P

33644 / LV833644SP

4P

33645 / LV833645SP

Para obtener información sobre la instalación, consulte las hojas de instrucciones en el sitio web de Schneider Electric: BQT7680301

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?