Terminal de compresión

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o arco eléctrico
  • Es obligatorio instalar la separador de fase.
  • Es obligatorio utilizar los tornillos incluidos en la caja de embalaje del conmutador.
  • Para terminales de aluminio con separadores de fase, es obligatorio instalar una pantalla aislante delantera o una placa aislante de fibra personalizada.
  • Para la conexión de dos cables de terminales de cobre, es obligatorio instalar una pantalla aislante trasera o una placa aislante de fibra personalizada.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
ADVERTENCIA
Peligro de incendio
  • Utilice solo el cableado de sección transversal que se especifica en el equipo. Siga los requisitos de cableado que se indican.
  • Apriete las conexiones con el valor de par especificado.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

Los terminales de compresión se atornillan en el conmutador mediante los tornillos suministrados con el conmutador.

En la tabla siguiente se proporciona la lista de los terminales de compresión:

Conmutador

Número de polos

Material

Terminal de compresión

Bastidor 250: 100–250 A

3P

Cu

LV429252

LV429253

LV429254

Al

LV429504

LV429506

4P

Cu

LV429256

LV429257

LV429258

Al

LV429505

LV429507

Bastidor 630: 320–630 A

3P

Cu

TPSCON57

TPSCON59

Al

TPSCON61

TPSCON63

4P

Cu

TPSCON58

TPSCON60

Al

TPSCON62

TPSCON64

Bastidor 800: 800 A

3P

Cu

TPSCON57

TPSCON59

4P

Cu

TPSCON58

TPSCON60

Para obtener información sobre la instalación, consulte las hojas de instrucciones disponible en el sitio web de Schneider Electric:

  • TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 100–250 A: GEX2525501

  • TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 320–630 A: GEX2525601

  • TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 800 A: BQT1751501

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?