Barra de extensión de carga

Las barras de extensión de carga se utilizan para conectar los bornes de alimentación del conmutador y los cables del lado de la carga.

En la tabla siguiente se proporciona la lista de barras de extensión de carga:

Conmutador

Número de polos

Barra de extensión de carga

Bastidor 100: 32-100 A

4P

TPSCON35

Bastidor 160: 80-160 A

4P

TPSCON36

Para obtener información sobre la instalación, consulte las hojas de instrucciones disponible en el sitio web de Schneider Electric:

  • TransferPacT Active Automatic / Automatic 32-100 A: JYT3049801

  • TransferPacT Active Automatic / Automatic 80-160 A: JYT3049901

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?