Conector de acero

ATENCIÓN
Peligro de sobrecalentamiento
No utilice conectores de acero LV429242 o LV429243 a más de 160 A.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.

Se pueden utilizar conectores de acero para conectar el conmutador y los cables de alimentación.

Se pueden montar en el equipo de conmutación de transferencia TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 100-250 A.

En la tabla siguiente se proporciona la lista de conectores de acero.

Conmutador Número de polos Conectores de acero

Bastidor 250: 100–250 A

3P

LV429242

4P

LV429243

Para obtener más información sobre la instalación, consulte la hoja de instrucciones en el sitio web de Schneider Electric: GEX2525501

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?