Extensión de terminales

PELIGRO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
  • Es obligatorio instalar separadores de fase cuando se utilizan extensiones de terminales.
  • Para las extensiones de terminales rectas, es obligatorio instalar una pantalla aislante o una placa aislante de fibra personalizada.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

Las extensiones de terminales se utilizan para ampliar las posibilidades de conexión del conmutador.

Las extensiones de terminal se atornillan en el interruptor mediante los tornillos provistos con las extensiones de terminal.

En la tabla siguiente se proporciona la lista de la extensión de terminales recta:

Conmutador

Número de polos

Extensiones de terminales rectas

Bastidor 250: 100–250 A

3P

LV429263

4P

LV429264

En la tabla siguiente se proporciona la lista de la extensión de terminales con borde:

Conmutador

Número de polos

Extensiones de terminales con borde

Bastidor 250: 100–250 A

3P

LV429308

4P

LV429309

Bastidor 630: 320–630 A

3P

TPSCON55

4P

TPSCON56

Para obtener información sobre la instalación, consulte las hojas de instrucciones disponible en el sitio web de Schneider Electric:

  • TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 100–250 A: GEX2525501

  • TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 320–630 A: GEX2525601

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?