Sobrefrecuencia

Campo

Descripción

Valor predeterminado

  • Caída: 105 % de la frecuencia nominal.

  • Retorno: 101 % de la frecuencia nominal.

Rango

  • El rango de detección de sobrefrecuencia para una tensión descendente (caída) es del 101 % al 120 % de la tensión nominal.

  • El rango de detección de sobrefrecuencia para una tensión de retorno es del 100 % al 115 % de la tensión nominal.

Ajustable

El incremento ajustable para el umbral de sobrefrecuencia es del 0,5 %.

Diferencial

  • Diferencial predeterminado entre caída y retorno = 0,5 % de la frecuencia nominal.

En la pantalla LCD

  • Si se rompe la regla de diferencial mínimo (0,5 % del valor nominal predeterminado) durante el ajuste de caída, el valor de retorno se modificará (retorno = caída - 0,5 %) para mantener la regla.

En Modbus

El valor de caída siempre se acepta; si el valor de retorno no cumple con la diferencia mínima, el valor de retorno se modificará con el valor (retorno = caída - 0,5 %).

Secuencia de eventos

  • Cuando un sensor detecta una frecuencia por debajo de la frecuencia de caída establecida durante un período superior al retardo, considera que la tensión está fuera de rango.

  • Cuando el sensor detecta una frecuencia en el punto de retorno o por encima de este, considera que la frecuencia es aceptable.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?