Registros de eventos

El ATSE TransferPacT puede registrar un máximo de 99 eventos de los registros de eventos. Si se supera el límite de eventos, los registros más recientes sobrescribirán los registros de eventos anteriores. El límite de registros de eventos en la pantalla LCD y Modbus es:

  • La pantalla LCD solo puede mostrar los últimos 20 eventos.

  • Modbus, en cambio, puede mostrar todos los eventos.

Lleve a cabo el procedimiento siguiente para comprobar los registros de eventos:

  1. Seleccione la página Estado en la página de inicio y pulse el botón OK.

  2. Seleccione la opción Registros de eventos y pulse el botón OK.

  3. Seleccione SI De vuelta a la normalidad.

  4. Pulse el botón OK para comprobar el registro de eventos seleccionado.

Descripción de la página Registros de eventos

Etiqueta

Descripción

1

Hora de los eventos.

NOTA: Si no se produce ninguna calibración de tiempo o se recibe CC externa de 24 V, tras un apagado prolongado del controlador, el temporizador puede mostrar un error.

2

Estado de la fuente durante los eventos.

3

Código de los eventos.

4

Modo de transferencia durante los eventos.

NOTA: Los registros de eventos no se pueden restablecer.

Lista de registros de eventos

Código de evento

Pantalla LCD

1

Alarma de posición: Transferencia a A fallida

2

Alarma de posición: Transferencia a N fallida

3

Alarma de posición: Transferencia a OFF fallida

4

Alarma de posición: Transferencia a posición no válida

5

Alarma de posición: Error interno

6

Alarma de posición: Posición inesperada

10

Error de rotación de fase SI

11

Error de rotación de fase SII

12

Alarma RS de dispositivo incompatible

30

Grupo electrógeno no válido

31

Generador iniciar falla

40

Fallo del test en carga

41

Fallo del test sin carga

42

Prueba con carga correcta

43

Prueba sin carga correcta

50

Advertencia de desequilibrio de SI

51

Advertencia de desequilibrio de SII

52

Advertencia de posición incorrecta de neutro de SI

53

Advertencia de posición incorrecta de neutro de SII

54

Advertencia de pérdida de neutro de SI

55

Advertencia de pérdida de neutro de SII

70

Subtensión en SI

71

Subtensión en SII

72

Sobretensión en SI

73

Sobretensión en SII

74

SI Sin tensión

75

SII Sin tensión

76

Subfrecuencia en SI

77

Subfrecuencia en SII

78

Sobrefrecuencia en SI

79

Sobrefrecuencia en SII

80

SI de vuelta a la normalidad

81

SII de vuelta a la normalidad

100

Tensión de SI superior a 500 V

101

Tensión de SII superior a 500 V

120

Transferencia de N a A

121

Transferencia de A a N

122

Transferencia de N a O

123

Transferencia de A a O

124

Transferencia de O a N

125

Transferencia de O a A

140

Salida de deslastrado

141

Inicio del grupo electrógeno

142

Parada del grupo electrógeno

143

Inicio de salida de alarma

144

Parada de salida de alarma

145

Forzar apagado

146

Inicio de fuego

147

Parada de fuego

148

Entrar en modo de inhibición

149

Prueba con carga

150

Prueba sin carga

151

Voluntario a N

152

Voluntario a A

153

Salida de transferencia de comunicaciones

154

Transferencia de comunicaciones a N

155

Transferencia de comunicaciones a A

156

Transferencia de comunicaciones a OFF

200

Modo de funcionamiento cambiado

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?