Protección contra incendios, entrada constante de 230 V CA

Protección contra incendios es un módulo accesorio que se instala en el controlador TransferPacT Automatic y TransferPacT Active Automatic, y que incluye las siguientes funciones:

  • Sale del modo de transferencia automática y transfiere el conmutador a la posición de apagado según la señal de entrada.

  • Protección contra incendios con entrada de 230 V CA constante.

  • El indicador LED verde, ubicado en la parte frontal del accesorio, indica el estado de la alimentación y la conexión correcta del accesorio.

  • MCU principal en la comunicación de ATSE a través del bus CAN.

  • Solo se permite instalar un módulo por producto.

Aplicación

Cuando hay una emergencia de incendio, la señal de protección contra incendios puede transferir el ATSE a la posición OFF.

Bornes

  • Protección contra incendios con entrada de 230 V CA constante.

    • C1+, C1-

Rendimiento

Características eléctricas

Capacidad

Ui

300 V

Tensión de entrada máxima (protección contra incendios activada)

276 VCA

Tensión de entrada mínima (protección contra incendios activada)

184 VCA

Corriente de entrada máxima

10 mA

Categoría de sobretensión

II

Grado de contaminación

3

Altitud

2000 m

Capacidad del cable para los bornes

La capacidad del cable para los bornes es de 0,05 a 2,6 mm2 (AWG 30-13).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?